Vue d’ensemble de la base de données du référentiel de reporting de l’IU Metasys - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

La base de données JCIReporting pour l’IU Metasys est utilisée pour la visionneuse Custom Trend et réside sur l’ADS/ADX/OAS au sein de la base de données du logiciel SQL Server. L’emplacement du dossier des fichiers de base de données qui conservent les données d’autorisation est sélectionné pendant l’installation du serveur Metasys. L’emplacement de répertoire par défaut est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (version 8.0 ou ultérieure).

Remarque : Le programme d’installation place le référentiel Reporting de l’IU Metasys sur l’ordinateur sur lequel se trouve le logiciel ADX. Pour un ADX fractionné, l’emplacement de répertoire se trouve sur le serveur de base de données sur le lecteur sur lequel le logiciel SQL Server est installé. Si vous voulez changer l’emplacement où les bases de données sont chargées (par exemple, E:\MyDatabases), vous devez le faire avant d’installer le logiciel ADS/ADX/OAS. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Custom Locations for Metasys Server Application and Databases dans le document Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162).