Vue d’ensemble de la base de données du référentiel Audit - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Le référentiel Audit se trouve sur l’ADS/ADX/OAS dans la base de données du logiciel SQL Server.

Le programme d’installation place le référentiel Audit sur l’ordinateur sur lequel se trouve le logiciel ADX. L’emplacement du répertoire par défaut est C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData (version antérieure à la 8.0) ou C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (version 8.0 ou ultérieure). Pour un ADX fractionné, l’emplacement de répertoire est sur l’ordinateur du serveur de base de données sur le lecteur sur lequel le logiciel SQL Server est installé. Si vous voulez changer l’emplacement où les bases de données sont chargées (par exemple, E:\MyDatabases), vous devez le faire avant d’installer le logiciel ADS/ADX/OAS. Pour plus de détails, reportez-vous au document Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162) ou au document Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258).

La performance d’ADS/ADX/OAS se dégrade lorsque le nombre d’échantillons d’audit qui arrivent dans le référentiel Audit de l’ADS/ADX/OAS augmente. En sus, la fréquence des échantillons d’audit à stocker dans le référentiel Audit augmente, en fonction des ressources matérielles utilisées pour l’ordinateur ADS/ADX/OAS.