Optimisez l’espace de stockage requis par le référentiel Audit de l’ADS/ADX/OAS en spécifiant le niveau d’audit (1 à 4) pour les messages d’audit qui doivent faire l’objet de rapports et être archivés.
De plus, optimisez la performance de communication réseau pour le transfert des messages d’audit des périphériques moteurs réseau au référentiel Event d’ADS/ADX/OAS en optimisant la taille du référentiel Audit dans l’objet Device de chaque moteur réseau.
Le niveau d’audit 1 fournit un minimum d’informations. Le niveau d’audit 4 fournit un maximum d’informations. Le niveau d’audit 2 est le réglage par défaut. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Audit Trail dans le document Metasys® SMP Help (LIT-1201793).