Caractéristiques techniques de l’IU Metasys et de l’IU Metasys hors ligne - Metasys - LIT-12012115 - Server - Metasys UI - 10.1

Fiche technique de l’interface utilisateur Metasys

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012115
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Les tableaux suivants répertorient les caractéristiques techniques pour l’IU Metasys et l’IU Metasys hors ligne. Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques de l’ADS/ADX, reportez-vous au document Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525). Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques de l’ADS-Lite, reportez-vous au document Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012258). Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques de l’OAS, reportez-vous au document Open Application Server (OAS) Catalog Page (LIT-1901122). Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques du SCT, reportez-vous au document System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198).

Tableau 1. Caractéristiques techniques du client de l’IU Metasys pour les téléphones et les tablettes

Systèmes d’exploitation de téléphones mobiles pris en charge

Android OS 5.1 ou sup.

iOS® 11.0 ou sup.

Systèmes d’exploitation de tablettes pris en charge

Remarque : Pour la plupart des fonctions et fonctionnalités, les tablettes doivent être utilisées en mode paysage et avoir une résolution supérieure à 1280x800.

Android 5.1 ou sup.

iOS 11.0 ou sup.

Tableau 2. Caractéristiques techniques du client de l’IU Metasys pour les ordinateurs
Combinaisons de systèmes d’exploitation d’ordinateur client et de navigateur Web prises en charge Windows® 10 Pro et Windows 10 Entreprise (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)
Navigateurs Web pris en charge :
  • Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
  • Microsoft® Edge® version 44 ou ultérieure
Windows® 8.1 Pro Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
Navigateurs Web pris en charge :
  • Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update version 11.0.47 ou ultérieure
  • Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
Windows® 7 Professional, Enterprise et Ultimate avec SP1 (64 bits)
Navigateurs Web pris en charge :
  • Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update version 11.0.47 ou ultérieure
  • Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
Windows® 7 Professional, Enterprise et Ultimate avec SP1 (32 bits)
Navigateurs Web pris en charge :
  • Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update version 11.0.47 ou ultérieure
  • Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
Apple® OS X® 10.14 Mojave
Navigateurs Web pris en charge :
  • Apple® Safari® 11 ou version ultérieure
  • Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
Apple® OS X® 10.13 High Sierra
Navigateurs Web pris en charge :
  • Apple® Safari® 11 ou version ultérieure
  • Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
Apple® OS X® 10.12 Sierra
Navigateurs Web pris en charge :
  • Apple® Safari® 11 ou version ultérieure
  • Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
Apple® OS X® 10.11 El Capitan
Navigateurs Web pris en charge :
  • Apple® Safari® 11 ou version ultérieure
  • Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
Tableau 3. Caractéristiques techniques du client de l’IU Metasys - Navigateurs Web

Navigateurs Web pris en charge

Google® Chrome™ version 72.0.3626.121 ou ultérieure
Remarques :
  • Pour de meilleures performances, nous vous recommandons d’utiliser Google Chrome comme navigateur Web préféré pour l’IU Metasys.
  • Le navigateur préféré pour Graphics Manager et Graphics Editor est Google Chrome. Vous pourriez avoir des problèmes en utilisant Graphics Manager et Graphics Editor dans d’autres navigateurs Web.
  • L’IU Metasys ne prend pas en charge le mode incognito. Pour quitter le mode incognito, cliquez ou appuyez sur l’icône X de la fenêtre ou de l’onglet de navigation, puis ouvrez une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Pour plus d’informations sur le mode incognito dans Google Chrome, rendez-vous sur https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=en.
  • Depuis la version 62, Google Chrome a des règles plus strictes pour les lecteurs audio. Après une actualisation manuelle ou automatique, le son des alarmes de l’IU Metasys peut ne pas fonctionner à cause de cette politique plus stricte. Pour que les alarmes sonnent automatiquement sans interaction de l’utilisateur, rendez-vous sur chrome://flags/#autoplay-policy et sélectionnez No user gesture is required dans le menu déroulant Autoplay.
Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update version 11.0.47 ou ultérieure
Remarques :
  • Dans Internet Explorer 11, sélectionnez l’option Utiliser les listes de compatibilité Microsoft, que vous trouverez sous Outils > Paramètres d’affichage de compatibilité, pour assurer que les sites Web s’affichent et fonctionnent correctement.
  • L’IU Metasys ne prend pas en charge la navigation InPrivate. Pour quitter la navigation InPrivate, fermez la fenêtre du navigateur et ouvrez une nouvelle fenêtre de navigation.

Apple® Safari® 11 ou version ultérieure

Remarque : L’IU Metasys ne prend pas en charge la navigation privée. Pour quitter la navigation privée, cliquez ou appuyez sur Privé dans la fenêtre de navigation.

Navigateurs Web pris en charge

Informations générales sur la prise en charge des navigateurs Web :

Remarques :
  • Les autres navigateurs Web, comme par exemple Mozilla® Firefox® ne sont pas officiellement pris en charge par l’IU Metasys. Cependant, l’IU Metasys peut s’afficher et fonctionner de manière appropriée dans ces navigateurs Web.

  • Dans les navigateurs Web pris en charge sur les tablettes et les téléphones, l’IU Metasys ne prend pas en charge les options d’affichage d’ordinateur de bureau. Pour quitter l’affichage de bureau et charger l’affichage mobile :
    • Dans Chrome, désélectionnez l’option Demander le site du bureau.
    • Dans Safari, fermez le navigateur et ouvrez le site de l’IU Metasys.
  • Vérifiez que les cookies sont activés dans le navigateur Web avant de naviguer jusqu’à l’IU Metasys.

  • Vérifiez que le paramètre Activer le stockage DOM est sélectionné sur le périphérique client. Pour les systèmes d’exploitation Windows, allez à Panneau de configuration > Options Internet > Avancé > Paramètres > Sécurité et vérifiez que le paramètre Activer le stockage DOM est sélectionné.
Tableau 4. Caractéristiques techniques du client de l’IU Metasys - Canaux de communication pris en charge

Canaux de communication pris en charge

Pour une performance optimale, nous recommandons d’utiliser une connexion filaire pour les ordinateurs naviguant dans l’IU Metasys.

Carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1 000 Mbits/s

Connexion IEEE 802.11 sans fil

Réseau 4G

Remarques :
  • L’IU Metasys peut être exécutée sur un réseau 3G. Cependant, naviguer vers l’IU Metasys en 3G n’est ni recommandé ni pris en charge.
  • Une latence élevée (on parle aussi de délai ou temps d’attente) peut entraîner la déconnexion de l’IU Metasys de l’ordinateur SCT.
  • La force du signal influe sur la performance globale de l’IU Metasys. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le signal de votre connexion sans fil est puissant.
  • Pour éviter des performances ralenties, nous vous recommandons un réseau avec une vitesse de téléchargement d’au moins 20 Mbits/s.