Évolutivité - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16

Différents modèles de moteurs de réseau sont disponibles, chacun avec des capacités d’appareils de terrain différentes. Ainsi, vous pouvez sélectionner le modèle qui correspond le mieux à la taille, à la complexité et à la portée de votre projet spécifique.

Pour les projets qui dépassent la capacité d’un moteur unique, les moteurs de réseau Metasys peuvent travailler en réseau, et ils peuvent être connectés à un serveur ADS/ADX (Application and Data Server/Extended Application and Data Server) pour plus de fonctionnalités et une unification de site. De plus, la plupart des moteurs de réseau, connectés à un petit nombre d’autres moteurs de réseau, peuvent agir en tant que directeur de site Metasys sans qu’il soit nécessaire de recourir à un ADS/ADX.