Évolutivité - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Language
Français (France)

Différents modèles de moteurs de réseau sont disponibles, chacun avec des capacités d’appareils de terrain différentes. Ainsi, vous pouvez sélectionner le modèle qui correspond le mieux à la taille, à la complexité et à la portée de votre projet spécifique.

Pour les projets qui dépassent la capacité d’un moteur unique, les moteurs de réseau Metasys peuvent travailler en réseau, et ils peuvent être connectés à un serveur ADS/ADX (Application and Data Server/Extended Application and Data Server) pour plus de fonctionnalités et une unification de site. De plus, la plupart des moteurs de réseau, connectés à un petit nombre d’autres moteurs de réseau, peuvent agir en tant que directeur de site Metasys sans qu’il soit nécessaire de recourir à un ADS/ADX.