NAE-S - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Figure 1. Moteur d'automatisation de réseau sécurisé NAE-S

Le modèle NAE-S (MS-NAE551S-2) est une version sécurisée du moteur de réseau NAE55 standard qui utilise une technologie de cryptage intégrée pour aider à protéger et à sécuriser le système d’automatisation (gestion technique) des bâtiments au niveau des terminaux. Comme les autres NAE, le NAE-S renforcé surveille et contrôle les réseaux des appareils d'automatisation de bâtiment « de terrain », y compris les équipements CVC, d'éclairage, de sécurité et de sécurité incendie. Le moteur est doté d'une carte matérielle interne qui est certifiée selon les critères communs et qui répond à la norme de sécurité Federal Information Processing Standard (FIPS 140-2) de niveau 2 certifiée qui spécifie l'utilisation d'un module cryptographique et d'un boîtier inviolable. Avec la première version, le NAE-S est fourni avec une version Metasys 8.0 Image et n'est en vente qu'aux États-Unis et au Canada. Un NAE-S mis à niveau sur site avec la version 11.0 du micrologiciel devient également conforme à la norme FIPS 140-2. Reportez-vous à Secure Network Automation Engine Catalog Page (LIT-1900996) pour plus d’informations.