Conclusion - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE35xx-2 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE5510-3U - MS-NAE551S-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NCE25xx-0 - MS-NXE85SW-x - Supervisory Device - NAE35 Network Automation Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NCE25 Network Control Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE55 Network Integration Engine - 11.0

Fiche produit des moteurs de réseau

Brand
Metasys
Product name
NAE35 Network Automation Engine
NAE45 Network Automation Engine
NAE55 Network Automation Engine
NAE85 Network Automation Engine
NAE-S Secure Network Automation Engine
NCE25 Network Control Engine
NIE29 Network Integration Engine
NIE39 Network Integration Engine
NIE49 Network Integration Engine
NIE55 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Language
Français (France)

Les moteurs de réseau affirment la position de Johnson Controls en tant que leader et innovateur dans le secteur des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB). L’intégration des normes informatiques et Internet dans la plateforme de moteur de réseau, ainsi que l’utilisation de protocoles ouverts pour les réseaux de terrain, permettent de bénéficier de communications globales et des industries de contrôle dans un seul système. L’accès basé sur le Web depuis n’importe quel emplacement est essentiel pour une utilisation efficace du réseau d’automatisation.

Le système Metasys continue d’être le réseau d’intégration au sein des bâtiments et a été étendu pour réduire l’écart entre les systèmes de contrôle traditionnels et les systèmes de réseaux commerciaux et de communication de l’entreprise.

Les moteurs de réseau Metasys et le réseau optimisé Web Metasys sont des investissements rentables à très long terme pour le propriétaire du bâtiment.