Tableaux de bord et widgets - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

Un tableau de bord organise les données dans l’interface utilisateur Metasys pour vous aider à obtenir une vue complète de ce qui se passe dans une zone, avec un équipement, ou dans un système tel qu’une station centrale. Dans chaque tableau de bord, les widgets proposent des fonctions d'interaction avec l'opérateur spécifiques. Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord en fonction de besoins spécifiques : sélection des widgets affichables, choix de l'ordre des widgets et de leur apparence, attribution par type d'appareil client.

Le tableau de bord Zone fournit un résumé cohérent de la zone sélectionnée ; il inclut notamment l’équipement associé à cette zone et les zones potentiellement problématiques. Le tableau de bord des zones comprend les widgets suivants :

  • Le widget Graphismes standard fournit une représentation visuelle de la zone sélectionnée ; il vous permet de vérifier rapidement l’état de cette zone, de déceler des conditions système inhabituelles, de réaliser instantanément des comparaisons relationnelles entre des zones voisines et d’émettre des commandes pour améliorer les performances ou restaurer l’ordre. Le widget Graphismes standard affiche des représentations numériques des équipements ou systèmes, avec des symboles graphiques et des animations créés à l'aide du Gestionnaire du graphique.
  • Le widget Zone de service de l'équipement identifie l’équipement associé à la zone sélectionnée, puis fournit des détails sur cet équipement, y compris sur d’autres équipements ou systèmes susceptibles d’avoir un impact sur cet équipement.
  • Le widget Zones à problèmes potentiels propose un afficheur unique indiquant tous les éléments qui sont en état d'alarme, d'avertissement, d'annulation, hors service et hors ligne dans une zone. Cet afficheur vous permet également de filtrer et de visualiser les données importantes. Vous pouvez utiliser le widget Zones à problèmes potentiels comme liste quotidienne des points à corriger afin de gérer les bâtiments plus efficacement.
    Remarque : Pour un OAS, une licence pour la fonction Zones à problèmes potentiels Metasys est nécessaire afin d’accéder aux points de zones à problèmes potentiels. Des licences pour Metasys Fault Detection et Metasys Fault Triage sont requises pour accéder aux logiciels Fault Detection et Triage de défaillances. Il est possible d’utiliser Fault Detection sans une licence pour Triage de défaillances, mais les deux licences sont nécessaires (Fault Detection et Triage de défaillances) pour utiliser Triage de défaillances.
  • Le widget Récapitulatif de l'équipement est une vue sous forme de tableau, qui répertorie tous les équipements similaires directement associés à la zone sélectionnée et toutes les zones en aval. Le widget Récapitulatif de l'équipement montre les informations les plus importantes pour chaque équipement et fournit des liens vers l’équipement, pour de plus amples informations. Vous pouvez définir les données à inclure dans un Récapitulatif de l'équipement avec la nouvelle fonctionnalité de sélection de colonnes personnalisées.
  • Le widget Programmation répertorie toutes les programmations affectant la zone sélectionnée et indique si ces programmations sont activées ou désactivées. Vous pouvez ensuite sélectionner, afficher et modifier des programmations spécifiques associées à une zone. Le widget Programmation résume la manière dont une zone est affectée par une stratégie de programmation pour que les opérateurs puissent avoir une vision globale de la situation. Il permet également de consulter les informations de programmation effective d'une date future spécifique, afin de s'assurer qu'elle est correctement configurée. En outre, utilisez la fonction de programmation groupée pour ajouter des exceptions à plusieurs programmations à la fois et attribuer des programmations hebdomadaires par lots.
  • À partir de la version 11.0, le tableau de bord Zone prend également en charge le widget Tendance. Pour plus d’informations sur le widget Tendance, voir la section ci-dessous.

Le tableau de bord Équipement fournit un résumé cohérent sur l’équipement sélectionné. Les widgets présentés dans le tableau de bord Équipement sont les suivants :

  • Le widget Graphismes standard fournit une représentation visuelle de la zone sélectionnée. Vous pouvez vérifier rapidement l’état de cette zone, déceler des conditions système inhabituelles, réaliser instantanément des comparaisons relationnelles entre des zones voisines et émettre des commandes pour améliorer les performances ou restaurer l’ordre. Le widget Graphismes standard affiche des représentations numériques des équipements ou systèmes, avec des symboles graphiques et des animations créés à l'aide du Gestionnaire du graphique.
  • Le widget Tendance est un graphique indiquant simultanément jusqu’à dix points de données historiques pour un seul équipement. Utilisez ce widget pour afficher les données historiques des équipements, comparer les changements de performance au fil du temps et créer facilement des rapports au format PDF ou CSV. Vous pouvez identifier des tendances de fonctionnement de l'équipement, y compris les données aberrantes de performance, à l'aide d'un graphique en chandelier intuitif indiquant les valeurs minimales, maximales et moyennes. À partir de la version 11.0, vous pouvez également sélectionner un point sans tendance et à observer ses valeurs actuelles en temps réel sur le graphique Tendance. Cette fonctionnalité s'appelle Live trending. En outre, la fonctionnalité Tendance a été améliorée à partir de la version 11.0 et inclut désormais la possibilité d’afficher des données brutes ou agrégées, quelle que soit la durée. Par ailleurs, la limite concernant les échantillons est passée à 50 000 échantillons et la limite concernant les échantillons de tendance a été supprimée. Vous bénéficiez ainsi d’une plus grande visibilité au niveau des données historiques.
  • Le widget Activité de l'équipement vous permet de visualiser, pour l’équipement sélectionné, les alarmes, les événements hors ligne de régulateurs réseau, les modifications apportées par l’utilisateur et les annotations effectuées sur une plage de dates pouvant aller jusqu’à un an au cours des cinq dernières années. Vous pouvez ainsi voir et comprendre facilement la corrélation entre des activités disparates au sein du système.
  • Le widget Relations de l'équipement identifie toutes les relations qu’entretient un équipement avec d’autres équipements, zones et régulateurs réseau de terrain.
  • Le widget Données d'équipement répertorie tous les points de l’équipement sélectionné avec leurs valeurs en temps réel, et fournit ainsi des informations détaillées concernant l’état opérationnel de l’équipement.
  • Le widget Programmation répertorie toutes les programmations affectant l’équipement sélectionné et indique si elles sont activées ou désactivées. Vous pouvez sélectionner, afficher et modifier des programmations spécifiques associées à un équipement. Le widget Programmation résume la manière dont un équipement est affecté par une stratégie de programmation pour que vous puissiez avoir une vision globale de la situation. Il permet également de consulter les informations de programmation effective d'une date future spécifique, afin de s'assurer qu'elle est correctement configurée. En outre, la fonction de programmation groupée permet d'ajouter des exceptions à plusieurs programmes à la fois et d'attribuer des programmations hebdomadaires par lots.

Des fonctionnalités supplémentaires de l’IU Metasys, non spécifiquement situées dans le tableau de bord Zone ou Équipement, sont disponibles, notamment :

  • La fonction Gestionnaire d’alarme vous permet d’afficher les alarmes du système Metasys et de prendre les mesures qui s’imposent. Elle récapitule les occurrences d'alarmes afin de vous aider à donner la priorité aux alarmes les plus importantes et à gérer toutes les occurrences d'alarmes en une seule opération. La fonction Gestionnaire d'alarme affiche également un récapitulatif des alarmes, qui indique l'efficacité de leur gestion. Gestionnaire d’alarme est accessible par le biais de l’interface utilisateur Metasys et d’une vue plein écran, avec une URL distincte, bien adaptée aux centres d’opérations fonctionnant en continu. Aucune configuration des zones et des équipements n'est nécessaire pour que les utilisateurs bénéficient de la fonction Gestionnaire d'alarme. Vous pouvez accéder directement au réseau du bâtiment depuis le Gestionnaire d’alarme par l’intermédiaire d’un lien, sans devoir effectuer de recherche manuelle dans l’arborescence du réseau après avoir identifié la cause d’une alarme.
  • La fonction Moniteur d'alarme propose une vue semblable à celle de la fonction Gestionnaire d’alarme, mais ne requiert pas la connexion de l’utilisateur au système Metasys. La fonction Moniteur d’alarme est adaptée aux utilisateurs qui n’ont pas besoin ou ne sont pas autorisés à accéder intégralement à Metasys, mais qui sont chargés de consulter les alarmes de plusieurs systèmes de bâtiments intégrés. Aucune configuration des zones et des équipements n'est nécessaire pour que les utilisateurs bénéficient de la fonction Moniteur d'alarme.
  • Le graphique Tendance personnalisée affiche simultanément jusqu’à dix points de données historiques de plusieurs équipements. Ce widget vous permet de visualiser et de comparer les changements de performances dans le temps. Vous pouvez identifier des tendances de fonctionnement de l'équipement, y compris les données aberrantes de performance, à l'aide d'un graphique en chandelier intuitif indiquant les valeurs minimales, maximales et moyennes.
  • Le Responsable d'étude de tendance est le point d'entrée unique de création et de modification des études de tendance dans l'IU Metasys. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement accéder aux tendances personnalisées configurées dans des sessions antérieures de l’IU Metasys, afficher et gérer les associations de zones et d’équipements avec toutes les études de tendance prises en charge.
  • Le widget Cyber Health dashboard fournit aux administrateurs Metasys une vue centralisée des problèmes de sécurité ou liés au système pouvant être détectés par un serveur Metasys, mais qui ne sont pas forcément mentionnés dans les alarmes système générales. Vous pouvez aussi visualiser en un seul coup d’œil les logiciels obsolètes. Ces informations sont regroupées en plusieurs catégories : problèmes critiques, risques potentiels et informations.
  • Le widget Gestion de l'utilisateur facilite la création et la gestion des utilisateurs et de leurs rôles, des autorisations par catégorie et des privilèges directement dans l’interface utilisateur Metasys, sans avoir à installer le logiciel sur les ordinateurs client. Vous pouvez créer et gérer les informations utilisateur pour Active Directory et pour les utilisateurs Metasys locaux. Cette fonction est également disponible sur le Portail de gestion de site (SMP), mais, à terme, elle ne sera plus disponible que dans l’IU Metasys.
  • Le widget Activité du système fournit une vue combinée des audits et des alarmes, ainsi que des vues disparates des audits ou des alarmes pour les utilisateurs autorisés. Les utilisateurs autorisés peuvent filtrer, exporter et agir sur les audits et les alarmes.
  • Le widget Jumelage d'appareils vous permet d'apparier les appareils pris en charge et le serveur Metasys pour plus de sécurité.
  • Le widget Gestion BACnet/SC vous permet de gérer les certificats BACnet Secure Connect (BACnet/SC). BACnet/SC est une couche de communication de données sécurisée et chiffrée, spécialement conçue pour répondre aux exigences, aux politiques et aux contraintes des infrastructures IP.

Certains widgets sont connectés aux fonctions Recherche avancée et Rapports, ce qui vous permet de créer rapidement des rapports encore plus puissants en exploitant l'efficacité du tableau de bord et de la fonction Recherche avancée. Les widgets connectés à la fonction Recherche avancée sont les suivants : Récapitulatif de l'équipement, Zone de service de l'équipement, Données d'équipement, Graphismes standard et Affichage en mode Résumé. Voir aussi Recherche avancée et Reporting.