Réseau interne - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

Les utilisateurs Metasys avec un accès approprié peuvent visualiser la configuration du réseau Metasys à l’aide de l’arborescence de développement d’un réseau. Utilisez les indicateurs d’état globaux pour identifier visuellement les problèmes de fonctionnement et de réseau de chaque item du réseau Metasys. Vous n'avez pas besoin de configurer les zones et les équipements pour que les utilisateurs bénéficient de la fonction Développer un réseau dans l’IU Metasys.

Les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer et configurer des objets directement depuis l’arborescence de développement d’un réseau dans l’IU Metasys, ce qui évite aux opérateurs Metasys d’utiliser une IU différente pour ces tâches de configuration.

Chaque élément intégré au système Metasys dispose d’un tableau de bord, où vous pouvez diagnostiquer les problèmes avec le réseau interne en visualisant et en modifiant les informations détaillées de l’élément, ainsi qu’afficher les données de tendance historiques. Les widgets présentés dans le tableau de bord Développer un réseau sont les suivants :

  • Le widget Détails indique la valeur et l’état actuels de l’item affiché, et permet à l’utilisateur d’émettre des commandes. Le widget Détails contient les vues en gros plan, de diagnostic et de réseau vous permettant de visualiser et de modifier les informations détaillées de chaque item intégré à Metasys.
  • Le widget Résumé permet à l’utilisateur d’identifier rapidement les problèmes de fonctionnement de l’item de réseau en affichant une vue tabulaire des données sous l’item de réseau actuel, par exemple, une liste des valeurs et états actuels des points de données sous un régulateur de terrain du réseau.
  • Le widget Relationships permet à l’utilisateur d’identifier la zone ou l’équipement associé à l’item du réseau.
  • Le widget Tendance est un graphique indiquant simultanément jusqu’à dix points de données historiques collectées sur l’item du réseau Metasys. Utilisez ce widget pour afficher les données historiques, comparer les changements au fil du temps et créer facilement des rapports au format PDF ou CSV. Vous pouvez identifier les tendances, y compris les données aberrantes, à l'aide du graphique en chandelier intuitif affichant les valeurs minimales, maximales et moyennes. Affichez les points de données de tendance sur jusqu’à trois graphiques différents à la fois. Vous pouvez ainsi visualiser les points de tendance de plages radicalement différentes en les plaçant sur des graphiques distincts.
  • Le widget Implication identifie l'élément qui essaie actuellement de commander un objet. Ce widget propose une représentation visuelle des éléments impliqués de l'objet, y compris ceux qui lui sont associés et ceux auxquels il est associé. Il inclut les valeurs en temps réel de chaque point de connexion de l'implication. Il distingue également les commandes de l’opérateur des références, par exemple, les connexions logiques. La fonction Implication vous aide à identifier plus rapidement la cause des problèmes du système.

Certains tableaux de bord réseau, tels que Programmation et Graphismes standard, affichent le résumé du rapport programmé ou le graphique associés, ainsi que d'autres widgets disponibles dans le tableau de bord Développer un réseau.