Plusieurs outils sont disponibles pour vous aider à créer l’interface utilisateur Metasys. L’outil de configuration système (SCT) vous permet de définir rapidement la hiérarchie des zones, les définitions d’équipement et les relations de service. La création rapide d’archives simplifie la génération de l’ensemble de la base de données Metasys pour les installations Metasys nouvelles ou de mise aux normes.
L’IU Metasys est livrée avec un progiciel graphique intégré permettant aux concepteurs de systèmes de créer des widgets Graphiques à l’aide de représentations graphiques photoréalistes des équipements et des zones. Aucun autre logiciel et aucune autre licence ne sont nécessaires pour utiliser Graphics Manager et Editor. Une vaste bibliothèque de modèles, symboles et commandes graphiques est fournie avec l’IU Metasys, ce qui simplifie la création graphique. Des symboles graphiques personnalisés peuvent être créés à l'aide de la fonction Comportements personnalisés. Le tableau suivant résume certaines des principales fonctionnalités graphiques de l’interface utilisateur Metasys :
| Fonction | Description |
|---|---|
| Bibliothèque de symboles personnalisés | Importez et exportez des symboles personnalisés dans la palette graphique avec la bibliothèque de symboles personnalisés. Les bibliothèques de symboles personnalisés s’intègrent facilement au progiciel graphique de base. |
| Arborescence Développer un réseau dans l'éditeur Graphismes standard | Liez des éléments de l’arborescence de développement d’un réseau à des graphiques à l’aide de l’option de liaison Développer un réseau de l’éditeur Graphismes standard. |
| Arborescence de liaison contextuelle | L’arborescence de liaison étant contextuelle, elle s’ouvre sur la zone ou l’équipement correspondant lorsque vous lancez l’éditeur Graphismes standard à partir d’une zone ou d’un équipement particulier. |
| Édition avec l’outil Chemin | Modifiez un chemin existant dessiné avec l’outil de dessin à l’aide de la fonction d’édition de l’outil Chemin. |
| Gestionnaire du graphique pour Graphiques avec alias | Liez des graphiques à une définition d’équipement avec la fonction Gestionnaire du graphique pour Graphiques avec alias, de sorte que tous les équipements associés à cette définition soient attribués au graphique automatiquement. |
L’IU Metasys prend également en charge la visualisation de graphiques créés avec des versions antérieures des outils graphiques Metasys. Les graphiques standard créés avec l’outil UGT (User Graphics Tool) et les graphiques Graphics+ créés avec l’outil GGT (Graphics+ Generation Tool) peuvent être associés à des zones, des équipements et des régulateurs de terrain, et être visualisés dans l’IU Metasys sans conversion manuelle.
L'outil de configuration du système Johnson Controls (JCT), anciennement appelé IU Metasys hors ligne, permet de visualiser l'interface utilisateur Metasys afin de valider sa configuration. Vous pouvez visualiser la configuration des zones et des équipements ainsi que les graphiques associés à ces zones et équipements. JCT exploite les archives SCT au lieu du site en direct. JCT est automatiquement installé en même temps que SCT.