|
Plate-forme informatique recommandée 1 |
Processeur Intel Core i7-8700 (Six cœurs, 3,20 GHz) 2 disques durs SATA 3,5 po de 500 Go 7200 tr/min 2 avec 40 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis et avant l’installation du logiciel ADS. RAID 1 (miroir) configuré avec la mise en cache d’écriture activée. Remarque : Parmi les logiciels requis sont inclus le système d’exploitation pris en charge, le logiciel de la base de données, .NET Framework et tout autre logiciel ou service pack requis pour la configuration de votre ADS.
|
|
Carte graphique (mémoire vive de 1 Go, ATI® Technologies ou NVIDIA® Corporation, compatible 64 bits, Small Form Factor [SFF] si nécessaire) |
|
|
Mémoire minimum requise 3 |
16 Go RAM La VM hôte doit disposer d’au moins 8 Go de RAM allouée à tout moment. Lorsque vous configurez la VM, ne sélectionnez pas l’option d’activation de mémoire dynamique. |
|
Nombre de moteurs pris en charge |
Pour toute information sur le nombre de moteurs pris en charge, reportez-vous au tableau intitulé Maximum number of network engines supported based on Metasys Server type and Server size dans le document Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832). |
|
Nombre d’utilisateurs du Portail de gestion du site pris en charge |
Jusqu’à cinq |
|
Nombre d’utilisateurs de l’IU Metasys pris en charge |
Jusqu’à cinq |
|
Systèmes d’exploitation pris en charge 4 et logiciels de base de données pris en charge |
Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge. Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)Prend en charge :
|
|
Prend en charge :
|
|
|
Systèmes d’exploitation pris en charge pour l’ordinateur client du Portail de gestion du site Metasys |
Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.
Apple®
macOS® 11 Big Sur
Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave |
|
Logiciel du navigateur Web pris en charge pour les ordinateurs du client du Portail de gestion du site Metasys |
Apple®
Safari® version 13.1 ou ultérieure
Notes :
|
|
Logiciel de navigateur Web pris en charge pour les appareils clients de l’interface utilisateur Metasys |
Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure
Google®
Chrome™ version 91 ou ultérieure
Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge le mode incognito. Pour quitter le mode incognito, cliquez ou appuyez sur l’icône X de la fenêtre ou de l’onglet de navigation, puis ouvrez une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Pour plus d’informations sur le mode incognito dans Google Chrome, cliquez ici.
Apple®
Safari® version 13.1 ou ultérieure
Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge la navigation privée. Pour quitter la navigation privée, cliquez sur ou tapez sur Navigation privée dans la fenêtre de navigation. D’autres navigateurs Web comme Mozilla®
Firefox® ne sont pas officiellement pris en charge par l’interface utilisateur. Cependant, l’interface utilisateur Metasys peut s’afficher et fonctionner correctement dans ces navigateurs Web.
|
|
Environnements virtuels pris en charge |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
Interfaces utilisateur prises en charge |
Portail de gestion du site (SMP) IU Metasys Remarque :
SMP a besoin d’une licence de la version 12.0. Cette licence est uniquement disponible pour les clients Metasys existants.
|
| Autres logiciels inclus avec le téléchargement du logiciel ADS |
Logiciel Launcher, images de moteurs réseau, exemples de définitions résumées, Microsoft .NET Framework (plusieurs versions), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, Toggletunnel, fichiers d’exemples de bases de données MIB (Management Information Base) SNMP, Report Viewer 2010 et Report Viewer 2012. |
|
Matériel en option |
Toute imprimante réseau ou locale prise en charge par le système d’exploitation Windows qualifié |
|
Logiciel en option |
Graphic Generation Tool Logiciel CCT Logiciel SCT Logiciel Metasys Export Utility |
1 Nos recommandations concernant la plate-forme informatique et la mémoire ne signifient pas que des machines plus anciennes ou plus lentes ne peuvent pas être utilisées. Reportez-vous au document
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
pour plus d’informations sur les recommandations relatives aux serveurs/ordinateurs.
2 Pour des performances optimales, utilisez des disques durs SAS (Serial Attached SCSI) et non des disques durs SCSI (Small Computer System Interface).
3 Pour des performances optimales, utilisez la quantité de mémoire maximum autorisée par l’ordinateur.
4 Consultez la section
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
pour les paramètres du système d’exploitation Microsoft Windows pouvant être nécessaires pour la configuration de votre système Metasys