Caractéristiques de stockage de données de l’ADS et de l’ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active
Tableau 1. Caractéristiques de stockage de données de l’ADS et de l’ADX

Caractéristique

ADS

ADX

Questions à poser

Capacité de la base de données 1

10 Go

40 Go

(espace libre minimum requis sur l’ordinateur après l’installation de l’ADX)

Il est possible d’agrandir la base de données jusqu’à ce que tout l’espace du disque dur soit utilisé.

Jusqu’où voulez-vous remonter pour collecter les données avant l’archivage ?
  • Dans un système type 2, la base de données ADS atteint sa capacité en 3,5 ans environ.
  • Dans un système type 3, la base de données ADX atteint la capacité de 40 Go en 2,5 ans environ.

Types d’archives disponibles

Manuel

  • Manuel
  • Automatique
  • Programmé
Avez-vous besoin d’un archivage automatique ou programmé ?
  • Si vous n’avez pas besoin d’un archivage automatique ou programmé, l’utilisation d’un ADS peut s’avérer approprié. Vous devez effectuer un archivage manuel lorsque la base de données est pleine pour éviter une panne du serveur Metasys.
  • Si vous avez besoin d’un archivage automatique ou programmé, installez un ADX. L’archivage automatique empêche une panne du serveur Metasys.

Outils d’archivage

  • Metasys Database Manager
  • Logiciel SQL Server Management Studio Express
  • Metasys Database Manager
  • Logiciel Microsoft SQL Server

Avez-vous des spécialistes de l’informatique sous la main ?

Si vous avez des spécialistes de l’informatique sur site, ils peuvent avoir besoin d’outils de gestion d’archive tiers ou préférer utiliser les puissantes fonctionnalités du logiciel SQL Server de l’ADX.

Tableau 2. Exigences relatives à l’ordinateur client pour l’IU du portail de gestion du site, SCT, l’IU Metasys et JCT (Outil de configuration du système Johnson Controls)
 

Interface utilisateur du portail SMP (Site Management Portal)

SCT (System Configuration Tool)

SCT Pro (System Configuration Tool Pro)

Interface utilisateur Metasys

Outil de configuration du système Johnson Controls (JCT)

Processeur recommandé 4

Processeur Intel® Core™ i5

Processeur Intel® Core™ i5

Mémoire RAM recommandée

8 Go (4 Go minimum)

8 Go (1 Go minimum)
Remarque : Si vous faites un usage intensif des graphiques, il est possible que vous obteniez de meilleures performances avec de la RAM supplémentaire.

Capacité du disque dur

Disque dur de 40 Go (minimum)

Disque dur de 40 Go (minimum)

Systèmes d'exploitation pris en charge

SMP

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise 2004, 21H1 et 21H2 Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 2004, nous évaluerons et certifierons que le logiciel Metasys peut prendre en charge les mises à jour avant de fournir des consignes d’assistance.

SCT et SCT Pro

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise 2004, 21H1 et 21H2.

Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)

Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits)

IU Metasys et Outil de configuration du système de Johnson Controls (JCT)

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 ultérieures à la version 2004, nous évaluerons et certifierons que le logiciel Metasys peut prendre en charge les mises à jour avant de fournir des consignes d’assistance.

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Navigateurs Web pris en charge

Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure

Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure

Apple® Safari® 13.1 5

Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure

Google® Chrome™ version 91 ou ultérieure

6

Apple® Safari® 13.1 ou ultérieure 7

D’autres navigateurs Web comme Mozilla® Firefox® ne sont pas officiellement pris en charge par l’interface utilisateur. Cependant, l’interface utilisateur Metasys peut s’afficher et fonctionner de manière appropriée dans ces navigateurs Web.

Systèmes d’exploitation pour téléphones mobiles pris en charge

S.O.

Android Phone 5.1 ou ultérieur

iPhone iOS 13.0 ou ultérieur

Systèmes d’exploitation pour tablettes pris en charge

S.O.

Android Tablet 5.1 ou ultérieur

iPad iOS 13.0 ou ultérieur

Communication réseau

Carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s

Carte d’interface réseau Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s

Respectez ces directives et recommandations :

  • Pour une performance optimale, utilisez une connexion filaire pour les ordinateurs naviguant dans l’interface utilisateur Metasys.
  • Pour les téléphones mobiles et les tablettes, vous pouvez utiliser une connexion sans fil IEEE 802.11 sur un réseau 4G. Il est possible de naviguer dans l’interface utilisateur Metasys sur un réseau de communication 3G, mais cela n’est ni recommandé ni pris en charge.
  • Une latence élevée (également appelée délai ou temps d’attente) peut entraîner la déconnexion de l’interface utilisateur Metasys de l’ADS ou de l’ADX.
  • Pour éviter une latence élevée, nous vous recommandons un réseau avec une vitesse de téléchargement de 20 Mbit/s.
  • La force du signal influe sur la performance globale de l’interface utilisateur Metasys. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le signal de votre connexion sans fil est puissant.

Moniteur

Résolution 1024 x 768 ou supérieure et profondeur de couleur 16 bits ou supérieure

Résolution 1024 x 768 ou supérieure et profondeur de couleur 16 bits ou supérieure

D’autres fonctionnalités peuvent nécessiter une résolution de 1600 x 900. De plus, vous devrez peut-être régler l’affichage de votre moniteur sur Petite - 100 % (Panneau de configuration >Tous les Panneaux de configuration >Affichage).

1 Soyez conscient des limites physiques de l’espace du disque dur disponible sur l’ordinateur. Vous devez disposer d’espace pour tous les programmes installés, la base de données active, les archives, les fichiers de base de données temporaires et d’autres fichiers de prise en charge. L’archivage automatique n’est pas effectué si l’espace disque est insuffisant.
2 Un système type se compose d’un ADS et de 4 à 5 NAE avec approximativement 20 % de points de tendance à intervalles de 30 minutes.
3 Un système type se compose d’un ADX et de 15 NAE avec approximativement 20 % de points de tendance à intervalles de 15 minutes.
4 Nos recommandations relatives à la plateforme informatique et à la mémoire ne signifient pas que les machines anciennes ou lentes ne doivent pas être utilisées. Voir le document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) pour plus d’informations sur les recommandations relatives aux serveurs/ordinateurs.
5 Sur macOS, vous ne pouvez pas afficher les graphiques Graphics+ dans l'interface utilisateur du portail de gestion du site. Vous utilisez le navigateur Web pour télécharger l'application Launcher. Après avoir installé l'application Launcher, utilisez cette dernière, et non le navigateur Web, pour vous connecter à l'interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP).
6 L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge le mode incognito. Pour quitter le mode incognito, cliquez ou appuyez sur l’icône X de la fenêtre ou de l’onglet de navigation, puis ouvrez une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Pour plus d’informations sur le mode incognito dans Google Chrome, cliquez ici.
7 L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge la navigation privée. Pour quitter la navigation privée, cliquez ou appuyez sur Navigation privée dans la fenêtre de navigation.