Applications - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Fiche produit de l’ADS (Application and Data Server) et de l’ADX (Extended Application and Data Server)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-11-28
Product status
Active

Utilisez un ADS dans les situations suivantes :

  • Quand le nombre de moteurs de réseau devient plus grand que celui d’un moteur de réseau unique peut gérer efficacement en tant que directeur de site.

  • Les besoins de stockage de données historiques sur le long terme dépassent la capacité d’un moteur de réseau type.

  • Le nombre d’utilisateurs qui se connectent simultanément à SMP ou à l’IU Metasysdépasse la capacité d’un moteur de réseau unique. ADS prend en charge jusqu’à cinq utilisateurs simultanés et jusqu’à 10-14 moteurs SNx/NxE. Voir Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) .

Utilisez un ADX quand un des critères suivants s’applique :

  • L'application Metasys Advanced Reporting System ou Metasys for Validated Environments (MVE) - Extended Architecture est requise.

  • Vous devez prendre en charge plus de cinq utilisateurs simultanés qui se connectent au SMP ou à l’IU Metasys. ADX prend en charge jusqu’à 10, 25, 50 ou 100 utilisateurs, et jusqu’à 1000 moteurs SNx/NxE. Voir Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) .

  • Les exigences en matière d’accès ou de stockage des données ne sont pas respectées par un ADS..

Pour vous aider à savoir si les serveurs ADS et ADX sont adaptés à votre site, tenez compte de leurs capacités respectives d’accès et de stockage des données.