INTRODUCTION - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNE22001-0 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active

Les moteurs de contrôle de réseau série SNE et les moteurs de contrôle de réseau SNC Metasys sont des régulateurs de surveillance basés sur Ethernet qui connectent des réseaux de gestion technique des bâtiments (GTB) à des réseaux IP. Le NAE85 est un moteur réseau logiciel uniquement exécuté sur un serveur Windows.

La NAE85, SNE et Le SNC joue un rôle clé dans Metasys architecture du système. Ils assurent la gestion du réseau et la coordination du contrôle à l’échelle du système sur un ou plusieurs réseaux de régulateurs d’équipement, notamment les appareils suivants :

  • Régulateurs d'équipements à usage général série CG
  • Régulateurs de boîtiers VAV série CV
  • d'équipements de terrain séries FAC et FEC
  • Régulateurs de boîtiers VAV série VMA
  • Régulateurs d’équipements terminaux série TEC
  • Régulateurs d’équipement série LN
  • régulateurs d'équipement tiers.

Ces appareils surveillent et contrôlent les réseaux des appareils d'automatisation de bâtiment « de terrain », y compris les équipements CVC, d'éclairage, de sécurité et de sécurité incendie.

NAE85s/SNE /SNC fournir la planification de la régulation des bâtiments, la gestion des alarmes et des événements, la gestion de l'énergie, l'échange de données, le stockage et la gestion des données historiques, et la logique de commande personnalisée. Les moteurs de réseau comprennent une interface utilisateur intégrée pour la navigation et le fonctionnement du système à l'aide de connexions de navigateur web. Les moteurs de réseau utilisent la protection par mot de passe, le contrôle d'accès requérant une autorisation et les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique qui les protègent contre tout accès non autorisé.

Outre ses capacités de régulation et de supervision, la série SNC offre également des interfaces d’entrées et de sorties (E/S) intégrées et des capacités de régulation numérique directe d’un contrôleur. La série SNE succède à la série NAE et la série SNC succède à la série NCE. Le moteur logiciel NAE85 dispose de nombreuses fonctions et de mêmes capacités en tant que NAE55, mais avec des capacités beaucoup plus élevées, ce qui permet aux clients qui ont besoin d'intégrer un grand nombre d'appareils IP dans leur réseau Metasys. Ces régulateurs permettent d'étendre et d'améliorer encore ; Metasys capacités de régulation de supervision.

Figure 1. Moteurs de réseau de la série SNE et moteurs de contrôle de réseau SNC

Série SNE

  • Le modèle SNE2200x-0 succède à la série de moteurs de réseau NAE55.
  • Le modèle SNE1100x-0 succède à la série de moteurs de réseau NAE45.
  • Le modèle SNE1050x-0 succède à la série de moteurs de réseau NAE35.
  • SNE110Lx-0 succède à la série de moteurs de réseau NAE45-Lite et fonctionne avec lesDS-Lite-A serveur disponible dans certaines régions.

Série SNC

SNC succède au NCE25 et NIE29 les moteurs de contrôle de réseau série ;

Remarque : Un SNC ne constitue pas exactement un produit de remplacement d'un NCE. Voir Guide d'Installation du SNC (référence 24-10143-01892 ) pour plus d'informations sur l'Installation d'un SNC.

Voir Informations de commande des modèles SNE et Informations de commande des modèles SNC pour plus d'informations sur les types de modèles disponibles. Consultez également le document Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT-12011326), qui contient des informations sur les moteurs de contrôle de réseau homologués pour les installations soumises à une conformité réglementaire.