L’afficheur de contrôleur local DLK0350 est conçu pour être utilisé avec des contrôleurs qui n’ont pas d’afficheur intégré. Vous pouvez installer l'afficheur sur le panneau avant du boîtier qui abrite le régulateur ou vous pouvez utiliser l'afficheur DLK0350 comme un appareil portable en le branchant à le port de Bus SA de un régulateur compatible pendant le site. Lorsqu “il est installé sur le panneau avant d”une armoire, vous pouvez mettre le régulateur en service sans devoir ouvrir l'armoire.
L’afficheur a un écran LCD couleur rétroéclairé et un clavier de navigation tactile. Vous pouvez facilement régler les points de consigne de chauffage et de refroidissement, consulter la température ambiante ou extérieure, afficher les tendances et les alarmes, etc. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de l’afficheur de contrôleur local DLK0350, reportez-vous au document Local Controller Display User Guide (LIT-12013984).