Sécurité avancée activée - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

La fonction Advanced Security Enabled indique si le site utilise les paramètres de sécurité avancés. Cet attribut fournit une couche de sécurité améliorée entre les directeurs de site Metasys et les appareils. Lorsque cet attribut est défini sur True, les méthodes de communication rétrocompatibles entre le directeur de site et ses moteurs de réseau sont désactivées, ce qui signifie qu’un directeur de site de version 10.0 ou ultérieure rejette toutes les tentatives de communication provenant de moteurs de réseau antérieurs à la version 10.0.

À partir de la version 10.1, l’attribut Advanced Security Enabled est, par défaut, défini sur True. Dans la version 10.0, cet attribut est défini, par défaut, sur False. Ce paramètre s’applique à l’intégralité du site : vous devez donc maintenir cet attribut sur False si le site comprend des moteurs de réseau antérieurs à la version 10.0 de Metasys. Lorsque vous définissez cet attribut sur True, un message s’affiche pour indiquer à l’utilisateur que tous les moteurs de réseau antérieurs à la version 10.0 demeurent en ligne mais sont déconnectés du site, car ils ne communiquent plus avec le directeur de site.

Si ce message s’affiche, cliquez sur OK pour continuer et définissez l’attribut sur True, ou cliquez sur Cancel pour conserver l’attribut sur la valeur False.

L’attribut Advanced Security Enabled est un attribut de l’objet de site, qui peut être modifié hors ligne à l’aide du SCT ou en ligne via le portail SMP ou l’interface utilisateur Metasys. Pour plus d’informations, reportez-vous aux aides Metasys® SMP Help (LIT-1201793), Metasys® SCT Help (LIT-12011964) et Metasys® UI Help (LIT-12011953).

Figure 1. Attribut Advanced Security Enabled dans le SCT