Mot de passe entre ordinateurs - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Le mot de passe entre ordinateurs, utilisé pour l’authentification des communications entre appareils, a été supprimé des appareils suivants à partir de la version 10.0 de Metasys :
  • moteurs de réseau ;
  • SCT ;
  • interface utilisateur Metasys ;
  • outil NAE Update Tool ;
  • LIP.
    Remarque : Le mot de passe entre ordinateurs continue d’être utilisé pour les communications entre les appareils d’une version antérieure à la version 10.0.

À partir de la version 10.0, chaque appareil possède sa propre clé unique, générée pendant le processus d’appariement. Le directeur de site stocke sa propre clé de sécurité et effectue la maintenance des clés de tous les appareils enfants. Cette transition concerne le processus d’appariement entre les moteurs de réseau et le directeur de site et ce, à partir de la présente version. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pair NxE with Site Director de l’aide Metasys SCT Help (LIT-12011964).