Sauvegarde et restauration de la base de données de sécurité d’un moteur de réseau - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Pour les moteurs de réseau des séries NAE et SNE, une base de données de sécurité sauvegardée depuis un serveur Metasys peut contenir un mélange d’utilisateurs et de rôles Metasys locaux et d’utilisateurs du service Active Directory. La fonction Download To Device restaure uniquement les utilisateurs et rôles locaux sur l’appareil, car les moteurs de réseau ne prennent pas en charge l’authentification et l’autorisation Active Directory, y compris lorsqu’un NxE est un directeur de site. La fonction Download To Device informe l’utilisateur que les utilisateurs du service Active Directory existent dans la base de données de sécurité mais ne sont pas restaurés parce que l’appareil de destination ne prend pas en charge l’authentification et l’autorisation Active Directory. Le message qui s’affiche à l’écran Completed Actions d’ActionQ est le suivant : OK - Restore to non-Active Directory Device (616).