Onglet User Properties – Utilisateur du service Active Directory - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

L’onglet User Properties d’un utilisateur du service Active Directory contient des informations générales sur cet utilisateur. Le serveur de domaine Active Directory définit et contrôle les champs qui s’affichent en lecture seule (Figure 1). Le système Metasys contrôle tous les autres champs, qui peuvent être modifiés par l’utilisateur et n’ont pas d’incidence sur le compte puisqu’il est maintenu par le serveur de domaine Active Directory.

Figure 1. Onglet User Properties – Utilisateur du service Active Directory

Tableau 1. Paramètres de l’onglet User Properties – Utilisateur du service Active Directory

Champ

Description

Valeur par défaut

Obligatoire

Active Directory User Name

Affiche le nom de connexion de l’utilisateur du service Active Directory. Ce champ est en lecture seule.

Oui

Active Directory Description

Affiche une description de l’utilisateur du service Active Directory. Ce champ est en lecture seule.

Non

Password

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par les services Active Directory.

Verify Password

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par les services Active Directory.

View Blocked Words List

Affiche un lien grisé vers la liste des termes bloqués.

View Password Policy

Affiche un lien grisé vers les règles relatives à la complexité des mots de passe.

Minimum Password Length

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par les services Active Directory.

Maximum Password Length

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par les services Active Directory.

Single Access Active Directory User

Permet à l’utilisateur du service Active Directory de se connecter une fois au compte. Au bout d’une connexion, le compte est désactivé.

Non sélectionné

Non

Temporary Active Directory User

Permet à l’utilisateur du service Active Directory d’accéder au système en tant qu’utilisateur temporaire. L’utilisateur a alors la possibilité d’accéder au compte tant que celui-ci n’a pas expiré. Une fois que le compte a expiré, l’utilisateur est déconnecté du système.

Non

Expires On

Permet à l’administrateur de définir la date à laquelle le compte de l’utilisateur temporaire expire. Le compte expire alors à la fin de la date spécifiée (à minuit). À partir de ce moment-là, l’utilisateur ne peut plus accéder au système.

La valeur par défaut est la date actuelle.

Oui, si un utilisateur temporaire est sélectionné.

Metasys Access Suspended

Permet à l’administrateur de suspendre l’accès d’un compte utilisateur Active Directory au système Metasys. Cette option est automatiquement sélectionnée lorsque l’utilisateur du service Active Directory est désactivé ou supprimé des services Active Directory.

Remarque : Si le compte utilisateur du service Active Directory est de nouveau activé ou ajouté, vous devez désélectionner la case Metasys Access Suspended manuellement.

Non sélectionné

Non

Active Directory Account Deleted

Ce champ est grisé car cette propriété est contrôlée par le service Active Directory. Si cette option est sélectionnée, le compte utilisateur du service Active Directory est introuvable et peut avoir été supprimé.

Non sélectionné

Non

Active Directory Account Disabled

Ce champ est grisé car cette propriété est contrôlée par les services Active Directory. Si cette option est sélectionnée, le compte utilisateur du service Active Directory est désactivé au sein des services Active Directory.

Non sélectionné

Non

User Can View the Item Navigation Tree (Default Tree)

Permet à un utilisateur d’afficher l’arborescence de navigation All Items.

Sélectionné

Non

User Can Disable Alarm Pop-ups

Permet de désactiver ou d’activer les fenêtres d’alarme.

Sélectionné

Non

Access Type

Spécifie le type d’accès au système accordé à l’utilisateur.

Standard

Oui