Onglet User Properties – Utilisateur RADIUS - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

L’onglet User Properties d’un utilisateur RADIUS contient des informations générales sur cet utilisateur. Le serveur RADIUS définit et contrôle les champs qui s’affichent en lecture seule. Le système Metasys contrôle tous les autres champs, qui peuvent être modifiés par l’utilisateur et n’ont pas d’incidence sur le compte puisqu’il est maintenu par le serveur RADIUS.

Figure 1. Onglet User Properties – Utilisateur RADIUS

Tableau 1. Paramètres de l’onglet User Properties – Utilisateur RADIUS

Champ

Description

Valeur par défaut

Obligatoire

RADIUS User Name

Affiche le nom de connexion de l’utilisateur RADIUS. Ce champ est en lecture seule.

New User 1

Oui

RADIUS Description

Affiche une description de l’utilisateur RADIUS. Ce champ est en lecture seule.

Non

Password

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par le serveur RADIUS.

Verify Password

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par le serveur RADIUS.

View Blocked Words List

Affiche un lien grisé vers la liste des termes bloqués.

Afficher la Politique des mots de passe

Affiche un lien grisé vers les règles relatives à la complexité des mots de passe.

Minimum Password Length

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par le serveur RADIUS.

Maximum Password Length

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par le serveur RADIUS.

Single Access RADIUS User

Permet à l’utilisateur RADIUS de se connecter une fois au compte. Au bout d’une connexion, le compte est désactivé.

Non sélectionné

Non

Temporary RADIUS User

Permet à l’utilisateur RADIUS d’accéder au système en tant qu’utilisateur temporaire. L’utilisateur a alors la possibilité d’accéder au compte tant que celui-ci n’a pas expiré. Une fois que le compte a expiré, l’utilisateur est déconnecté du système.

Non sélectionné

Non

Expires On

Permet à l’administrateur de définir la date à laquelle le compte de l’utilisateur temporaire expire. Le compte expire alors à la fin de la date spécifiée (à minuit). À partir de ce moment-là, l’utilisateur ne peut plus accéder au système.

La valeur par défaut est la date actuelle.

Oui, si un utilisateur temporaire est sélectionné.

User Must Change Password at Next Logon

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par le serveur RADIUS.

User Cannot Change Password

Ce champ est grisé car le mot de passe est défini et maintenu par le serveur RADIUS.

RADIUS Account Disabled

Si cette option est sélectionnée, le compte utilisateur RADIUS est désactivé par le serveur RADIUS.

Non sélectionné

Non

Account Locked Out

Ce champ est grisé car cette propriété est contrôlée par le serveur RADIUS. Si cette option est sélectionnée, le compte utilisateur RADIUS est désactivé par le serveur RADIUS.

User Can Modify Own Profile

Permet à un utilisateur de mettre à jour les informations de son profil. L’administrateur a également la possibilité de modifier ou de mettre à jour les informations d’un profil dans l’onglet User Profile.

Sélectionné

Non

User Can View the Item Navigation Tree (Default Tree)

Permet à un utilisateur d’afficher l’arborescence de navigation All Items.

Sélectionné

Non

User Can Disable Alarm Pop-ups

Permet de désactiver ou d’activer les fenêtres d’alarme.

Sélectionné

Non

Access Type

Spécifie le type d’accès au système accordé à l’utilisateur.

Standard Access

Oui