Suppression d’un utilisateur ou d’un rôle - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : N’utilisez pas cette procédure pour supprimer un utilisateur du service Active Directory. Reportez-vous à la section Suppression d’un utilisateur du service Active Directory du système Metasys.

Procédure

  1. Sélectionnez l’utilisateur ou le rôle à supprimer.
  2. Dans le menu Edit, cliquez sur Delete . La boîte de dialogue Delete <utilisateur ou rôle> s’affiche et vous invite à confirmer la suppression de l’utilisateur ou du rôle.
  3. Cliquez sur Yes.
    Remarques :
    • Si l’utilisateur ou le rôle sélectionné (par exemple, un utilisateur prédéfini) ne peut pas être supprimé, l’option de menu Delete est grisée.
    • Le message suivant s’affiche si vous essayez de supprimer un rôle attribué à un utilisateur du service Active Directory : Failed to delete role - some Active Directory users still exist for the role (Active Directory authentication must be enabled within Metasys to see these users in the Administrator Tool). Reenable Active Directory service authentication, remove the role assignment for each Active Directory service user who appears in the Role, then delete the Role. You can disable Active Directory service authentication again. Activez de nouveau l’authentification Active Directory, supprimez le rôle pour chaque utilisateur du service Active Directory qui s’affiche dans le rôle, puis supprimez le rôle. Vous pouvez de nouveau désactiver l’authentification Active Directory.