Création d’un rôle dans l’interface utilisateur Metasys - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

À partir de la version 10.1, il est possible de créer des utilisateurs dans l’interface utilisateur Metasys. Pour créer un rôle dans l’interface utilisateur Metasys, procédez comme suit :

Vous ne pouvez créer un rôle que sur les plateformes d’ordinateurs de bureau.

  1. Ouvrez User Management.
  2. Dans l’onglet Roles, appuyez ou cliquez sur + ROLE. La fenêtre Create New Role s’ouvre.
  3. Saisissez un nom de rôle dans le champ obligatoire Role Name.
    Remarque : Les deux caractères spéciaux suivants ne sont pas pris en charge dans les noms de rôle : l’arobase (@) et la barre oblique inverse (\).
  4. Saisissez une description dans le champ Description.
  5. Recherchez et sélectionnez un utilisateur auquel vous souhaitez attribuer ce nouveau rôle dans la section Available.
  6. Une fois l’utilisateur sélectionnez, appuyez ou cliquez sur la flèche droite pour ajouter l’utilisateur à la section Assigned Users.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs à la fois à l’aide des touches de raccourci clavier Ctrl et Maj. Il est également possible de cliquer sur la souris et de la faire glisser sur plusieurs utilisateurs pour les sélectionner.
  7. Appuyez ou cliquez sur CREATE AND EDIT pour créer le rôle et modifier ensuite ses informations. Vous pouvez aussi appuyer ou cliquer sur CREATE AND CLOSE pour créer le rôle avec les informations que vous avez saisies.
Remarque : Pour plus d’informations, reportez-vous à la section User Management de l’aide Metasys® UI Help (LIT-12011953).