Création d’un compte utilisateur local dans l’interface utilisateur Metasys - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

À partir de la version 10.1, il est possible de créer des utilisateurs dans l’interface utilisateur Metasys. Pour créer un utilisateur dans l’interface utilisateur Metasys, procédez comme suit :

  1. Ouvrez User Management.
  2. Dans l’onglet par défaut (Users), appuyez ou cliquez sur + USER. La fenêtre Create New User s’ouvre.
    Remarque : Sur un smartphone, appuyez sur + pour créer le nouvel utilisateur.
  3. Sélectionnez un type d’utilisateur dans la liste Type. Les types d’utilisateur pouvant être sélectionnés sont les suivants : Metasys, Active Directory et RADIUS.
  4. Saisissez un nom d’utilisateur dans le champ obligatoire Username.
  5. Saisissez un mot de passe dans le champ obligatoire Password. Passez en revue les règles relatives aux mots de passe dans la partie droite de la fenêtre Create New User.
    Remarque : Sur un smartphone, appuyez sur l’icône d’information en regard du champ Password pour passer en revue les règles relatives aux mots de passe.
  6. Confirmez le mot de passe dans le champ Confirm Password.
  7. Sélectionnez un rôle d’utilisateur dans la liste Role.
    Remarque : Vous devez attribuer au moins un rôle à l’utilisateur.
  8. Appuyez ou cliquez sur CREATE AND EDIT pour créer l’utilisateur et modifier ensuite ses informations. Vous pouvez aussi appuyer ou cliquer sur CREATE AND CLOSE pour créer l’utilisateur avec les informations que vous avez saisies.