Copie d’un utilisateur ou d’un rôle - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Les utilisateurs du service Active Directory ne peuvent pas être copiés. Ils doivent être ajoutés individuellement.

Procédure

  1. Sélectionnez l’utilisateur ou le rôle à copier.
  2. Dans le menu Insert, cliquez sur Copy of User. La boîte de dialogue Properties for User Copy Of <utilisateur ou rôle> s’affiche.
  3. Effectuez les modifications nécessaires.
  4. Cliquez sur OK.