Synchronisation d’un service Active Directory – Compte utilisateur - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Procédure

  1. Connectez-vous au serveur Metasys ou au SCT avec un compte d’administrateur Metasys.
  2. À l’écran principal, sélectionnez Tools > Administrator. La fenêtre Security Administration apparaît (Figure 3).
  3. Dans le dossier Active Directory Users, cliquez sur le nom de l’utilisateur à synchroniser : le processus de synchronisation avec les services Active Directory commence. Toutes les modifications apportées au compte sont appliquées.
    Remarque :
    • Selon le taux de rafraîchissement du service Active Directory, il se peut que la propagation vers le système Metasys des changements immédiats apportés aux propriétés d’un utilisateur sur le serveur de domaine Active Directory prenne quelques secondes.
    • Le message suivant s’affiche lorsque vous essayez de synchroniser pour la première fois un utilisateur qui a été supprimé en tant qu’utilisateur Active Directory mais non en tant qu’utilisateur du système Metasys : This user was deleted from Active Directory but remains in the Metasys System.
  4. Fermez la fenêtre Security Administration.