Suspension d’un accès utilisateur au service Active Directory sur le système Metasys - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

Procédure

  1. Connectez-vous au serveur Metasys ou au SCT avec un compte d’administrateur Metasys. À l’écran principal, sélectionnez Tools > Administrator. La fenêtre Security Administration apparaît.
  2. Sélectionnez l’utilisateur du service Active Directory dont vous souhaitez suspendre l’accès au système Metasys.
  3. Dans le menu Edit, cliquez sur Properties. L’onglet User/Role Properties de la boîte de dialogue User Properties s’affiche (reportez-vous à la section Figure 1).
  4. Cochez la case Metasys Access Suspended.
    Remarque : Si la case Metasys Access Suspended est déjà cochée, l’utilisateur a peut-être été désactivé ou supprimé par les services Active Directory. Vous pouvez confirmer cet état en vérifiant que la propriété Active Directory Account Disabled ou Active Directory Account Deleted (dans les propriétés Active Directory) est sélectionnée pour cet utilisateur. Si le compte utilisateur du service Active Directory est de nouveau activé ou ajouté, vous devez désélectionner la case Metasys Access Suspended manuellement.
  5. Cliquez sur OK.
    L’utilisateur du service Active Directory ne peut plus se connecter au système. S’il est actuellement connecté, le système Metasys met immédiatement un terme à sa session. Pour réactiver l’accès de l’utilisateur du service Active Directory au système Metasys, désélectionnez la case Metasys Access Suspended.