Sélection d’un domaine par défaut pour le service Active Directory – Utilisateurs - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Procédure

  1. Connectez-vous au serveur Metasys ou au SCT avec un compte d’administrateur Metasys.
  2. À l’écran principal, sélectionnez Tools > Administrator. La fenêtre Security Administration apparaît (Figure 1).
  3. Dans la fenêtre Security Administration, cliquez sur Server Configuration > Active Directory. La boîte de dialogue Configure Active Directory s’affiche (Figure 2).
  4. Utilisez l’option Login Page Default Domain Selection pour sélectionner le domaine que l’interface utilisateur du portail SMP Metasys présente comme option par défaut à l’écran de connexion Metasys. Cette option par défaut s’applique à tous les utilisateurs, quel que soit leur domaine. Par conséquent, lorsque plusieurs domaines sont utilisés, il est préférable de sélectionner le domaine qui s’applique à la majorité des utilisateurs.
  5. Cliquez sur Save ou Apply pour enregistrer cette modification. Le fait de cliquer sur Save vous renvoie à l’écran Security Administration.