Procédure
- Connectez-vous au serveur Metasys ou à l’ordinateur SCT avec un compte d’administrateur Microsoft Windows.
-
À l’écran principal, sélectionnez Tools > Administrator. La fenêtre Security Administration apparaît.
Figure 1. Écran Security Administrator
-
Dans le menu Insert, cliquez sur Insert Active Directory User. (Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Add Active Directory User ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur le dossier Active Directory, puis cliquer sur Insert.) La boîte de dialogue Add Active Directory User s’affiche.
Figure 2. Boîte de dialogue Add Active Directory User
- Indiquez le nom d’utilisateur Active Directory au format complet (monUtilisateur@mon.entreprise.com). Bien que la boîte de dialogue vous rappelle d’ajouter l’utilisateur au groupe MSEA-SSO Windows, cela n’est plus nécessaire. (Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections Règles relatives aux comptes utilisateur et Sémantique des noms d’utilisateur.)
-
Cliquez sur Add. Le système Metasys communique avec les services Active Directory pour vérifier l’utilisateur.
Si le domaine indiqué n’est pas un domaine Active Directory reconnu ou n’est pas au format correct, le message
Active Directory Service Account Authentication Failed
s’affiche.Si le nom de domaine est correct mais que les services Active Directory ne parviennent pas à trouver le nouvel utilisateur, le message
Error encountered: Error in Authenticating Active Directory User
s’affiche.Si le nouvel utilisateur est vérifié, il est ajouté au dossier Active Directory Users dans l’onglet Roles and Users (reportez-vous à la Figure 3).
Figure 3. Ajout d’un utilisateur du service Active Directory
- Ouvrez les propriétés du nouvel utilisateur Active Directory, saisissez les informations en vous aidant du Tableau 1, puis cliquez sur OK.
- Attribuez les autorisations d’accès à l’utilisateur du service Active Directory comme pour un utilisateur du système Metasys local. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Privilèges d’accès au système.