Attribution de rôles à un utilisateur à l’aide de la boîte de dialogue Role Properties - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Procédure

  1. Sélectionnez le rôle à configurer.
  2. Dans le menu Edit, cliquez sur Properties. La boîte de dialogue Role Properties s’affiche.
    Remarque : Vous avez également la possibilité de cliquer deux fois sur un rôle pour afficher la boîte de dialogue Role Properties.
  3. Sélectionnez l’onglet Users.
  4. Dans la liste Available Users, cliquez sur un ou plusieurs utilisateurs.
  5. Cliquez sur Add. Les utilisateurs sélectionnés apparaissent dans la liste Assigned Users.
    Remarque : Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs de la liste Assigned Users et cliquez sur Remove.
  6. Cliquez sur OK. Le système affiche une icône à deux têtes pour chaque autorisation attribuée au rôle sélectionné.