Affectation d’un utilisateur à des rôles à l’aide de la boîte de dialogue User Properties - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Procédure

  1. Sélectionnez l’utilisateur à configurer.
  2. Dans le menu Edit, cliquez sur Properties. La boîte de dialogue User Properties s’affiche.
    Remarque : Pour supprimer un rôle, sélectionnez un ou plusieurs rôle dans la liste Assigned Roles, puis cliquez sur Remove.
  3. Sélectionnez l’onglet Roles.
  4. Dans la liste Available Roles, cliquez sur un ou plusieurs rôles.
  5. Cliquez sur Add. Les rôles sélectionnés apparaissent dans la liste Assigned Roles.
    Remarque : Pour supprimer un rôle, sélectionnez un ou plusieurs rôle dans la liste Assigned Roles, puis cliquez sur Remove.
  6. Cliquez sur OK. Le système affiche une icône à deux têtes pour chaque autorisation attribuée au rôle sélectionné.