Procédures détaillées - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

Les modifications apportées aux comptes utilisateur du système Security Administrator ne sont plus répercutées sur tous les composants du système Metasys qui résident sur le même ordinateur. Par exemple, dans le cas d’un ordinateur avec ADS et SCT installés, les modifications apportées au système Security Administrator NE se répercutent PAS à la fois sur l’ADS et le SCT.

Pour plus d’informations sur les bases de données de sécurité de la version 7.0, reportez-vous à l’aide Metasys® SCT Help (LIT-12011964) .

Remarque : Certaines procédures des sections suivantes s’appliquent uniquement aux réseaux pour lesquels la technologie du service Microsoft Active Directory est mise en œuvre sur le site. Si vous activez le service Active Directory afin qu’il soit utilisé par le système Metasys, reportez-vous à la section Configuration du service Active Directory en vue de son utilisation par le système Metasys.