Privilèges de catégorie d’autorisations - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Les privilèges de catégorie s’appliquent aux catégories spécifiques des objets du système Metasys. Lorsque vous attribuez un privilège de catégorie à des utilisateurs, ces derniers sont autorisés à effectuer les actions associées à ce privilège uniquement sur les catégories d’objets pour lesquelles ce privilège a été accordé. Le système Security System possède un ensemble prédéfini de catégories (par exemple, HVAC et Fire).

Si vous n’attribuez pas aux utilisateurs l’autorisation View pour une catégorie d’éléments spécifiques, ces utilisateurs ne peuvent pas afficher les détails de ces éléments dans le panneau View, ce qui limite leur accès à ces éléments (objets, tendances et planifications) dans l’arborescence de navigation.

Tableau 1 décrit tous les privilèges de catégorie d’autorisations prédéfinis.

Tableau 1. Privilèges de catégorie d’autorisations

Autorisation

Privilège correspondant

No Access

Indique que l’utilisateur n’a aucun accès aux éléments de la catégorie spécifiée.

View

Accorde à l’utilisateur les privilèges suivants : affichage d’un événement, rappel d’un événement, affichage de la vue Focus dans le panneau, affichage de la valeur d’un élément, affichage d’un élément sur un graphique, affichage d’un élément dans un rapport, affichage d’une vue récapitulative dans le panneau, affichage de vues utilisateur de navigation (panneau d’affichage uniquement), affichage de toutes les extensions dans le panneau, hyperlien depuis un graphique et affichage de la liste des commandes d’attribut (objet d’intégration générique).
Remarque : Pour demander un rappel d’alarme dans la barre d’alarme, l’utilisateur doit disposer des autorisations View et Manage Item Events. Pour afficher la visionneuse Audit Viewer, l’utilisateur doit disposer des autorisations View et View Metasys Status.

Advanced View

Accorde à l’utilisateur les mêmes privilèges que l’autorisation View ; accorde aux utilisateurs disposant de privilèges de modification la possibilité de modifier les attributs avancés. Si cette autorisation n’est pas sélectionnée, l’option Advanced est désactivée dans toutes les vues d’éléments (par exemple, dans la vue Focus).

Operate

Accorde les privilèges suivants à l’utilisateur : commandes Adjust ; commandes State en fonction du texte States Text – BV, BO, MV, MO ; Setpoint ; Route (tendance) ; Execute (tendance) ; Re-command (verrouillage) ; Set State.

Intervene

Accorde les privilèges suivants à l’utilisateur : Release ; Release All ; Operator Override ; Release Operator Override ; Timed Operator Override (TOO) ; Enable ; Disable ; Preset Counter ; Reset – Pulse Meter, Analog Object, Totalization, Optimal Start (OST) ; commandes Add Recipient et Remove Recipient (notification) ; Cancel Delay Time (alarme analogique) ; Cancel Report Delay (alarme multi-état) et Clear (tendance).

Diagnostic

Accorde les privilèges suivants à l’utilisateur : Latch/Clear Statistics, Analyze Field Bus, Out-of-Service, In Service, Timed Out of Service (TOS).

Manage Item Event

Accorde les privilèges suivants à l’utilisateur : Acknowledge, Annotate. S’applique aux événements de catégorie et permet à l’utilisateur d’afficher une alarme dans la fenêtre des alarmes (également appelée Metasys - Events and Alarm Bar).

Manage Energy

Accorde les privilèges suivants à l’utilisateur :
  • Commandes OST : Start/Stop Meter, Cancel Prestart/Prestop
  • Commandes Load : Shed, Release Load, Comfort Override, Release Comfort Override, Lock, Unlock
  • Commandes DLLR : Set Mode, Set Target, Reset Profile, Reset Interval, Reset Initialization Parameters

Modify Items

Accorde les privilèges suivants à l’utilisateur : Modify Item (l’ajout ou la suppression sont impossibles).

Commandes incluses : Use GIO to Change Name, Change Units et Change Display Precision

Lorsque les utilisateurs modifient des éléments, ils peuvent définir la propriété Authorization Category d’un objet modifié uniquement sur une catégorie pour laquelle ils disposent d’une autorisation d’accès et de modification.

Configure Items

Accorde les privilèges suivants à l’utilisateur : Add Item, Modify Item ou Delete Item.

Lorsque les utilisateurs créent des objets, ils peuvent définir la propriété Authorization Category uniquement sur une catégorie pour laquelle ils disposent d’une autorisation d’accès et de configuration.