Restrictions - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Le service Active Directory présente les restrictions suivantes sur le système Metasys :

  • Le service Active Directory à utiliser sur le système Metasys avec accès sans connexion SSO et accès avec connexion est disponible pour le serveur Metasys et le SCT ; il n’est pas disponible lorsque vous vous connectez directement à un NAE, NCE, SNC ou SNE.

  • L’option de menu Change Password est désactivée pour un utilisateur du service Active Directory. Les utilisateurs du service Active Directory ne peuvent pas changer le mot de passe de leur compte utilisateur Active Directory via l’interface utilisateur du portail SMP du système Metasys.

  • Les utilisateurs du service Active Directory sur le système Metasys ne peuvent pas se connecter en tant qu’utilisateurs locaux Metasys. Ils doivent utiliser leurs nom d’utilisateur, mot de passe et nom de domaine Active Directory pour pouvoir se connecter.

  • Les utilisateurs locaux Metasys ne doivent pas utiliser les caractères réservés @ et \ dans leur nom d’utilisateur. Cette restriction s’avère nécessaire pour éviter toute collision avec les noms d’utilisateur Active Directory complets.