Règles relatives à la liste des domaines - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

La liste des domaines qui s’affiche à l’écran de connexion Metasys dépend des éléments suivants :

  • Lorsque plusieurs comptes de service sont définis, cette liste indique les domaines des comptes de service.
  • Quand un seul compte de service est défini, cette liste se base sur la liste des utilisateurs ajoutés au système Metasys. En d’autres termes, la liste des domaines change selon que des utilisateurs de domaines différents sont ajoutés au système Metasys ou en sont supprimés.