Sans intégration du service Active Directory, l’authentification utilise un processus de connexion Metasys interne à l’aide de la base de données de sécurité locale. Avec une intégration du service Active Directory, l’authentification des utilisateurs du service Active Directory utilise une autorité Active Directory appelée contrôleur de domaine. Si vous vous connectez au système d’exploitation avec un compte utilisateur Active Directory ayant un droit d’accès au système Metasys, vous passez directement à l’écran de connexion principal du portail Metasys SMP sans vous arrêter à l’écran de connexion. Le système Metasys dispose d’une fonction SSO pour tous les utilisateurs du service Active Directory qui sont aussi des utilisateurs du système Metasys, quelle que soit la méthode d’accès au directeur de site (accès local à l’ordinateur même du directeur de site ou accès à distance depuis une machine client directement adressable sur le réseau).