Informations obtenues auprès du service Active Directory - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

Le service Active Directory utilisé par le système Metasys lit un ensemble d’informations de la base de données Active Directory, et remplit ou met à jour les propriétés de l’utilisateur en fonction de ces valeurs. Les informations lues sont les suivantes (les noms des attributs Active Directory sont entre parenthèses) :

  • nom d’utilisateur (samAccountName, userPrincipalName, CanonicalName) ;
  • description (Description) ;
  • nom complet (displayName) ;
  • adresse électronique (mail) ;
  • numéro de téléphone (telephoneNumber) ;
  • compte désactivé (UserAccountControl).

De plus, la base de données Active Directory fournit l’identifiant de sécurité (ObjectSID), qui identifie, en interne, un utilisateur Metasys unique.