Service Active Directory avec le SCT - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Même si vous êtes connecté au SCT avec un compte utilisateur Active Directory, vous devez fournir un compte Metasys local pour effectuer des téléchargements ascendants et descendants, et les opérations de synchronisation avec un appareil cible à l’écran Site Login de l’assistant. Pour indiquer cette exigence, l’écran Site Login de l’assistant Manage Archive affiche le texte Active Directory users may not be used to log into the site. Il est également possible de se connecter au SCT avec un compte utilisateur Metasys local disposant de privilèges adéquats, qui saisit les informations de connexion à votre place.