Connexions Active Directory et SSO avec les applications Metasys - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)

Tableau 1 récapitule les interfaces utilisateur d’applications Metasys qui prennent en charge les connexions Active Directory avec nom d’utilisateur et mot de passe ainsi que les connexions SSO. Lorsque l’application prend en charge les connexions Active Directory avec nom d’utilisateur et mot de passe, l’application Metasys peut alors utiliser un nom d’utilisateur et un mot de passe Active Directory à l’écran de connexion à des fins d’authentification. Si l’application prend en charge les connexions SSO, l’application peut alors effectuer l’authentification grâce à l’utilisateur Active Directory actuellement connecté au bureau Windows sans demander à nouveau la saisie du nom d’utilisateur et du mot de passe Active Directory à l’écran de connexion Metasys.

Tableau 1. Produits prenant en charge les connexions Active Directory et SSO

Application

Prise en charge des connexions avec nom d’utilisateur/mot de passe Active Directory

Prise en charge des connexions SSO

Interface utilisateur du SMP sur ADS

Oui

Oui

Interface utilisateur du SMP sur ADX

Oui

Oui

Interface utilisateur du SMP sur OAS

Oui Oui

Interface utilisateur du SMP sur ODS

Oui Oui

Interface utilisateur du SCT

Oui

Oui

Metasys Advanced Reporting System

Non

Non

Metasys for Validated Environments (MVE)

Oui

Non

Interface utilisateur Metasys et interface utilisateur hors ligne Metasys

Oui (ordinateurs)

Oui (téléphones portables et tablettes)

Non

NAE

Non

Non

NIE

Non

Non

SNC

Non

Non

SNE

Non

Non

Les aspects importants suivants concernent Active Directory :

  • Si vous utilisez l’interface utilisateur du système Metasys Advanced Reporting System sur un serveur Metasys, vous pouvez tout de même utiliser une connexion SSO ou Active Directory avec nom d’utilisateur et mot de passe pour vous connecter à l’interface utilisateur du serveur. Par exemple, si vous utilisez un ADX avec le système Metasys Advanced Reporting System, vous pouvez utiliser l’authentification SSO pour vous connecter à l’interface utilisateur de l’ADX, mais vous devez saisir vos nom d’utilisateur et mot de passe Metasys pour vous connecter à l’interface utilisateur du système Metasys Advanced Reporting System.
  • À l’heure actuelle, les interfaces utilisateur de NAE/SNC/SNE ne prennent pas en charge l’authentification Active Directory. Toutefois, si vous avez un serveur Metasys directeur de site, vous pouvez vous connecter à l’interface utilisateur du serveur à l’aide d’une connexion SSO ou d’une connexion Active Directory avec nom d’utilisateur et mot de passe, et accéder aux informations système de tout le site, y compris aux informations sur le NAE/NIE.
  • Si vous utilisez MVE (Metasys for Validated Environments), l’accès sans connexion SSO est pris en charge pour le SCT mais non pour l’interface utilisateur du portail Metasys SMP. Les utilisateurs Active Directory peuvent tout de même sélectionner un domaine et utiliser leur nom d’utilisateur et leur mot de passe Active Directory à l’écran de connexion du portail SMP si la fonction Active Directory est activée et configurée.
  • Si vous utilisez l’interface utilisateur du portail SMP et que la bannière d’avertissement est activée, les utilisateurs du service Active Directory doivent accepter les conditions de l’avertissement à l’écran avant d’obtenir un accès sans connexion SSO.