Le système Metasys requiert un compte de service Active Directory, composé d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe Active Directory. Le compte de service est utilisé pour l’exécution de requêtes auprès service Active Directory. Le système permet d’utiliser un compte de service pour accéder à tous les domaines ou un compte de service pour chaque domaine. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Règles relatives aux comptes de service.
Le service informatique du client définit le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte de service. Vous devez créer cet utilisateur avec un mot de passe sans date d’expiration. Si le service informatique demande la modification périodique du mot de passe du compte de service, vous devez définir un processus au niveau du système Metasys afin que le mot de passe soit mis à jour sur le système Security Administrator au moment où il est modifié dans Active Directory. Si le mot de passe du compte de service sur le système Metasys ne correspond pas au mot de passe du compte de service dans Active Directory, l’accès au système Metasys est refusé aux utilisateurs du service Active Directory.