L’onglet Time Sheet permet aux administrateurs d’établir des restrictions horaires relatives aux connexions utilisateur. Les utilisateurs peuvent alors se connecter au système pendant l’une des plages horaires sélectionnées. Leur accès est refusé lorsqu’ils essaient de se connecter durant les plages horaires non sélectionnées (Figure 1). L’onglet Time Sheet est le même pour les utilisateurs Metasys locaux et les utilisateurs du service Active Directory. L’accès des utilisateurs du service Active Directory est également contrôlé par une propriété Active Directory appelée Logon Hours. Reportez-vous à la section Procédure d’authentification.
Champ |
Description |
Valeur par défaut |
Obligatoire |
---|---|---|---|
Time of Day |
Permet aux administrateurs de sélectionner des plages horaires pendant lesquelles les utilisateurs sont autorisés à accéder au système. |
Toutes les heures sélectionnées |
Oui |