Lorsque vous cliquez sur un rôle ou un utilisateur avec le bouton droit de la souris, le menu contextuel Roles and Users s’affiche (Tableau 1).
|
Option de menu |
Description |
|---|---|
|
Delete 1 |
Supprime les informations de rôle ou d’utilisateur sélectionnées. Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les rôles et utilisateurs prédéfinis.
|
|
Copy of1 |
Crée une copie du rôle ou de l’utilisateur sélectionné. Non disponible pour les utilisateurs du service Active Directory. |
|
Properties |
Ouvre la boîte de dialogue Role Properties ou User Properties. |
|
System Access Permissions |
Ouvre la boîte de dialogue System Privileges.
Remarque : Si vous avez sélectionné un rôle ou un utilisateur prédéfini, les autorisations d’accès au système sont en lecture seule.
|
Si vous cliquez sur l’option Users, Active Directory Users ou Roles folder avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Insert dans le menu, vous créez un utilisateur, un utilisateur du service Active Directory ou un rôle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Création d’un compte utilisateur Metasys local et à la section Création d’un nouveau rôle.