Onglet Users - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

L’onglet Users permet aux administrateurs d’attribuer des rôles spécifiques aux utilisateurs (Figure 1). Dans l’exemple suivant, le service Active Directory devant être utilisé par le système Metasys est désactivé, ainsi qu’un ensemble défini d’utilisateurs Metasys locaux et d’utilisateurs du service Active Directory.

Figure 1. Onglet Users

Tableau 1. Paramètres de l’onglet Users

Champ

Description

Valeur par défaut

Available Users

Utilisateurs non affectés au rôle

Tous les utilisateurs disponibles

Assigned Users

Utilisateurs affectés au rôle

Add

Déplace les utilisateurs de la zone de liste Available Users vers la zone de liste Assigned Users. Dès qu’ils apparaissent dans la zone de liste Assigned Users, les droits d’accès de ce rôle leur sont accordés.

Remove

Déplace les utilisateurs de la zone de liste Assigned Users vers la zone de liste Available Users. Dès qu’ils apparaissent dans la zone de liste Available Users, les droits d’accès de ce rôle leur sont retirés.

Remarque : Il n’est pas possible de supprimer l’utilisateur MetasysSysAgent ou BasicSysAgent du rôle ADMINISTRATOR.