Onglet Navigation - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

L’onglet Navigation permet aux administrateurs d’indiquer les vues utilisateur de navigation auxquelles les utilisateurs d’un rôle spécifique ont accès (Figure 1). Cet onglet est désactivé dans le SCT.

Figure 1. Onglet Navigation - Rôle

Tableau 1. Paramètres de l’onglet Navigation

Champ

Description

Valeur par défaut

Available Views

Affiche les vues utilisateur de navigation auxquelles le rôle sélectionné n’est pas affecté.

Toutes les vues disponibles

Assigned Views

Affiche les vues utilisateur de navigation auxquelles le rôle sélectionné est affecté.

Add

Déplace les vues utilisateur de navigation de la zone de liste Available Views vers la zone de liste Assigned Views.

Remove

Déplace les vues utilisateur de navigation de la zone de liste Assigned Views vers la zone de liste Available Views.