Les mots de passe sont des mots de passe de compte de connexion SQL Server définis sur l’instance de serveur indiquée dans le champ Nom du serveur. La longueur du mot de passe n’est pas limitée par l’outil DBCCT ; toutefois, le nombre maximum de caractères d’un mot de passe dans SQL Server est de 128 caractères. Le DBCCT n’oblige pas l’utilisateur à saisir des mots de passe complexes, il ne l’en empêche pas non plus. La politique relative aux mots de passe complexes est appliquée par SQL Server. L’outil DBCCT définit les mots de passe de sorte qu’ils correspondent à ceux indiqués dans SQL Server pour les comptes et les chaînes de connexion décrits dans le Tableau 1.