Messages d’état - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Les messages d’état s’affichent à la section DB Connection Parameters Status.

Tableau 1. Messages d’état
Message Description
Ready L’outil est prêt à fonctionner.
Metasys III Device Manager Device Manager est en cours d’exécution. Vous ne pouvez pas mettre à jour la configuration de connexion tant que vous n’avez pas arrêté puis relancé Device Manager.
Error opening/reading configuration file La configuration de connexion est verrouillée par un autre processus ou est manquante, et elle ne peut pas s’ouvrir en lecture.
Error writing to the configuration file La configuration de connexion est verrouillée par un autre utilisateur ou est manquante, et elle ne peut pas s’ouvrir en écriture.