Arrêt de services Metasys sur l’ADS - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
À partir de la version 10.0 de Metasys, il est possible d’utiliser un fichier séquentiel pour arrêter le démarrage des services de serveur Metasys et pour les redémarrer. Le fichier séquentiel arrête les services dans l’ordre indiqué dans le Tableau 1. Pour exécuter un fichier séquentiel, procédez comme suit :
  1. Naviguez jusqu’au dossier C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\Diagnostics\Utilities.
  2. Cliquez sur stop.bat avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur. Une fenêtre d’invite de commande apparaît et affiche l’état des services. Lorsque les services s’arrêtent, la fenêtre d’invite de commande se ferme.
    Remarque : Vous pouvez également utiliser le fichier séquentiel pour redémarrer les services sur l’ADS. Pour plus d’informations, reportez-vous au document ADS/ ADX Commissioning Guide (LIT-1201645).