Copie de secours - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

La fonction Security Copy du SCT vous permet de copier le magasin sur un appareil de même version ou d’une version antérieure à celle du système source. Par exemple, si vous modifiez la base de données de sécurité sur le directeur de site, vous pouvez copier cette dernière sur d’autres appareils du site. La fonction Security Copy se trouve dans le menu Tools du SCT. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’aide Metasys® SCT Help (LIT-12011964)

Remarque : Quand le mot de passe par défaut défini en usine d’un moteur de supervision de version 6.5 n’a jamais été modifié, et que vous téléchargez sa base de données d’archive avec le SCT, utilisez la fonction Security Copy pour copier sa base de données de sécurité vers un moteur de version 5.2 ; le compte utilisateur MetasysSysAgent est alors bloqué pour le moteur de version 5.2. Lorsque vous essayez de vous connecter au moteur de version 5.2 en tant qu’utilisateur MetasysSysAgent, le message Invalid name or password entered s’affiche. Pour résoudre ce problème, changez le mot de passe par défaut du moteur de version 6.5, puis effectuez une copie de secours à l’aide de l’assistant Security Copy depuis le moteur 6.5 vers le moteur 5.2.