Barre d’outils Security et icônes d’accès utilisateur - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Tableau 1 décrit les options de la barre d’outil Security ; le Tableau 2 fournit une description des icônes s’affichant en regard d’un nom d’utilisateur.

Tableau 1. Barre d’outils Security

Icône

Description



Ajoute un nouvel utilisateur à l’arborescence Roles and Users. La boîte de dialogue User Properties s’affiche.



Ajoute un nouveau rôle à l’arborescence Roles and Users. La boîte de dialogue Role Properties s’affiche. Cette option est désactivée pour les administrateurs disposant d’un accès Basic Access.



Ajoute un nouvel utilisateur de service Active Directory à l’arborescence Roles and Users. La boîte de dialogue Add Active Directory User s’affiche.



Marque le compte utilisateur standard comme désactivé. La prochaine fois que l’utilisateur essaie de se connecter au système, un message indiquant que le compte est désactivé s’affiche. Le compte utilisateur doit alors être réactivé par un administrateur à l’aide des propriétés utilisateur.

Remarque : Les utilisateurs du service Active Directory ne peuvent pas être désactivés de cette manière. L’accessibilité des comptes est gérée par l’administrateur du service Active Directory.


Ouvre la fenêtre System Privileges.

Remarque : Lorsqu’un rôle ou un utilisateur prédéfini est sélectionné, les autorisations d’accès au système sont en lecture seule.


Enregistre les informations sur les privilèges de catégorie.



Ouvre l’aide Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) , l’aide Metasys® SCT Help (LIT-12011964) le document Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243) ou l’aide Open Data Server (ODS) Help (LIT-12011942).

Il n’existe pas de système d’aide pour Security Administrator. Les informations sur le système Security Administrator se trouvent uniquement dans le document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) (le présent document).

Remarque : Une boîte de dialogue File Download risque de s’afficher. Pour ouvrir l’aide, cliquez sur Open.
Tableau 2. Icônes d’accès utilisateur

Icône

Description



Le compte utilisateur avec accès Standard Access est activé.



Le compte utilisateur avec accès Basic Access est activé.



Le compte utilisateur avec accès Tenant Access est activé.



Le compte utilisateur Metasys avec accès Standard Access est désactivé (la case de la propriété Account Disabled est cochée). L’accès du compte utilisateur Active Directory ou RADIUS avec accès Standard Access au système Metasys est suspendu (la case de la propriété Metasys Access Suspended est cochée).



Le compte utilisateur Active Directory avec accès Standard Access est désactivé dans Active Directory (la case à cocher de la propriété Metasys Access Suspended est désélectionnée).



Le compte utilisateur Metasys local avec accès Basic Access est désactivé (la case de la propriété Account Disabled est cochée). L’accès du compte utilisateur Active Directory ou RADIUS avec accès Basic Access au système Metasys est suspendu (la case de la propriété Metasys Access Suspended est cochée).



Le compte utilisateur Active Directory avec accès Basic Access est désactivé dans Active Directory (la case à cocher de la propriété Metasys Access Suspended est désélectionnée).



Le compte utilisateur Metasys local avec accès Tenant Access est désactivé (la case de la propriété Account Disabled est cochée). L’accès du compte utilisateur Active Directory ou RADIUS avec accès Tenant Access au système Metasys est suspendu (la case de la propriété Metasys Access Suspended est cochée).



Le compte utilisateur Active Directory avec accès Tenant Access est désactivé dans Active Directory (la case à cocher de la propriété Metasys Access Suspended est désélectionnée).