BasicSysAgent (administrateur avec accès Basic Access) - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

L’utilisateur BasicSysAgent (administrateur avec accès Basic Access) est un compte utilisateur disposant du rôle ADMINISTRATOR (administrateur) et du type d’accès Basic Access (accès de base). Tous les administrateurs disposant d’un accès Basic Access peuvent accéder à la version Basic Access du système Security Administrator à l’aide du mode Basic Access de l’interface utilisateur en ligne du système Metasys. Pour connaître le mot de passe par défaut de l’utilisateur BasicSysAgent, contactez votre représentant Johnson Controls local.

Le compte BasicSysAgent est désactivé par défaut. Un administrateur disposant d’un accès Standard Access doit activer le compte BasicSysAgent pour accorder un accès à la version Basic Access du système Security Administrator à un administrateur disposant d’un accès Basic Access.

La version Basic Access du système Security Administrator propose les mêmes fonctionnalités que la version Standard Access du système Security Administrator, si ce n’est que les administrateurs avec accès Basic Access ne peuvent afficher et modifier que les comptes utilisateur disposant d’un accès Basic Access. Tous les nouveaux comptes utilisateur locaux et Active Directory créés avec le mode Basic Access du système Security Administrator sont définis par défaut sur le type d’accès Basic Access. Les administrateurs avec accès Basic Access ne peuvent pas changer un accès Basic Access en accès Standard Access ou Tenant Access à l’aide du mode Basic Access du système Security Administrator. Seuls les administrateurs avec accès Standard Access y sont autorisés.

Les administrateurs avec accès Basic Access ne peuvent pas créer d’utilisateur local ni ajouter d’utilisateur du service Active Directory dont le nom d’utilisateur serait identifique à celui d’un compte avec accès Standard Access ou Tenant Access. Les administrateurs avec accès Basic Access peuvent ajouter et supprimer des utilisateurs avec accès Basic Access des rôles, mais ne peuvent pas ajouter ou supprimer de rôles.

Remarque : Les rôles possédant des comptes utilisateur avec accès Standard Access mais non des comptes avec accès Basic Access, s’affichent sans utilisateur dans la version Basic Access du système Security Administrator.

De plus, les administrateurs avec accès Basic Access ne peuvent supprimer les utilisateurs avec accès Standard Access ou Tenant Access d’aucun rôle, ils ne peuvent pas modifier les propriétés des rôles, ni l’accès au système, ni les privilèges de catégorie des rôles.

Tous les utilisateurs Metasys locaux et les utilisateurs du service Active Directory qui sont des administrateurs disposant d’un accès Basic Access peuvent gérer d’autres utilisateurs Metasys locaux et utilisateurs du service Active Directory avec accès Basic Access.